DOCA0355ZH-01

定时限过流保护

下表列出了 Modbus RTU 通讯的定时限过流保护。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0DCA

3531

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警

  • 2:脱扣

  • 3:报警+脱扣

2

Y

功能设置

0x0DCB

3532

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(步长 1)

110

Y

吸合

0x0DCC

3533

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

300

Y

电机启动期间的时间延迟 (TpS)

0x0DCD

3534

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

200

Y

电机运行期间的时间延迟 (TpR)

0x0DCE

3535

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

20–1000
(步长 1)

110

Y

报警级别

0x0DCF

3536

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI
  • 位 2:通讯
  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

0x0DD0

3537

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

0x0DD1

3538

1

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.