DOCA0355EN-01

Ajustes de fecha y hora

El TeSys Tera system tiene un reloj interno y recuerda la fecha y la hora durante 12 horas sin alimentación.

En la tabla se muestran los ajustes de fecha y hora de la comunicación Modbus RTU.

NOTA: Para escribir la fecha y la hora, actualice el valor del registro de fecha y hora (4420) a 1.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X Unidad

Tipo

Rango Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x113B

4412

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

1-31
(paso 1)

1

Fecha

0x113C

4413

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

1-12
(paso 1)

1

Mes

0x113D

4414

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

2000-2099
(paso 1)

2016

Año

0x113E

4415

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0-23
(paso 1)

0

Hora

0x113F

4416

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0-59
(paso 1)

0

Minuto

0x1140

4417

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0-59
(paso 1)

0

Segundo

0x1141

4418

2

Reservado

0x1143

4420

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0-1

0

N

Actualizar fecha y hora

Escriba la fecha y la hora en los siguientes registros de mantenimiento de Modbus con dirección 4412, código de función 16 (varios registros de mantenimiento) y número de registro 9.

Por ejemplo, para actualizar 01-ene-2023 12:00:00, los valores de registro deben tener el siguiente formato:

Nombre del parámetro Registro Datos de ejemplo Formato de datos (big endian)

Fecha

4412

1 0x0001

Mes

4413

1 0x0001

Año

4414

2023 0x07E7

Hora

4415

12 0x000C

Minuto

4416

0 0x0000

Segundo

4417

0 0x0000

Reservado

4418

0 0x0000

Actualizar RTC

4420

0 0x0001

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.