DOCA0355ZH-01

日期和时间设置

TeSys Tera system 配有内部时钟,能够断电记忆日期和时间长达 12 小时。

下表列出了 Modbus RTU 通讯的日期和时间设置。

注: 如要写入日期和时间,请将日期和时间寄存器 (4420) 值更新为 1。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X 单位

类型

范围 缺省值

Svd

描述

0x113B

4412

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

1–31
(步长 1)

1

Y

日期

0x113C

4413

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

1–12
(步长 1)

1

Y

0x113D

4414

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

2000-2099
(步长 1)

2016

Y

0x113E

4415

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

0–23
(步长 1)

0

Y

0x113F

4416

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

0–59
(步长 1)

0

Y

0x1140

4417

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

0–59
(步长 1)

0

Y

0x1141

4418

2

保留

0x1143

4420

1

0x03、
0x10

RW

1

UINT16

0–1

0

N

更新日期和时间

向地址为 4412、功能代码为 16(多个保持寄存器)、寄存器编号为 9 的以下 Modbus 保持寄存器写入日期和时间。

例如,人要更新 2023 年 1 月 1 日 12:00:00,寄存器值应采用以下格式:

参数名称 寄存器 示例数据 数据格式 (大端)

日期

4412

1 0x0001

4413

1 0x0001

4414

2023 0x07E7

4415

12 0x000C

4416

0 0x0000

4417

0 0x0000

保留

4418

0 0x0000

更新 RTC

4420

0 0x0001

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.