Protezione normale da sovracorrente inversa
La tabella elenca la protezione normale da sovracorrente inversa per la comunicazione Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DD2 |
3539 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0DD3 |
3540 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20–1000 |
50 |
S |
Pickup |
|
0x0DD4 |
3541 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–200 |
1 |
Y |
Moltiplicatore di tempo (TMS) |
|
0x0DD5 |
3542 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20–1000 |
50 |
S |
Soglia di allarme |
|
0x0DD6 |
3543 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
|
0x0DD7 |
3544 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
|
0x0DD8 |
3545 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |