DOCA0355EN-01

Protección contra sobrecorriente inversa normal

En la tabla se muestra la protección contra sobrecorriente inversa normal para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0DD2

3539

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Alarma
  • 2: Disparo
  • 3: Alarma + Disparo

0

Ajuste de funciones

0x0DD3

3540

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

20-1000
(paso 1)

50

Activación

0x0DD4

3541

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-200
(paso 1)

1

Y

Multiplicador de tiempo (TMS)

0x0DD5

3542

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

20-1000
(paso 1)

50

Nivel de alarma

0x0DD6

3543

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación
  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

0x0DD7

3544

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

0x0DD8

3545

1

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?