Protection de type surintensité inverse normale
Le tableau suivant présente la protection de type surintensité inverse normale pour la communication Modbus RTU communication.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DD2 |
3539 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0DD3 |
3540 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20-1000 |
50 |
O |
Seuil d'activation |
|
0x0DD4 |
3541 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-200 |
1 |
O |
Multiplicateur de temps (TMS) |
|
0x0DD5 |
3542 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20-1000 |
50 |
O |
Niveau d'alarme |
|
0x0DD6 |
3543 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
O |
Mode de réinitialisation |
|
0x0DD7 |
3544 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Délai de réinitialisation automatique |
|
0x0DD8 |
3545 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |