LTMT HMI 포트 설정
이 표에는 HMI 포트 통신에 대한 Modbus RTU 설정이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X | 단위 |
유형 |
범위 | 기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x112F |
4400 |
1 |
0x03,0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
1~247 (1 단계) |
1 |
Y |
노드 주소 |
|
0x1130 |
4401 |
1 |
0x03,0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
0: 없음 1: 홀수 2: 짝수 |
2 |
Y |
Modbus 패리티 |
|
0x1131 |
4402 |
1 |
0x03,0x10 |
RW |
1 | bps |
UINT16 |
0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400 5: 57600 6: 115200 |
3 |
Y |
전송 속도 |
|
0x1132 |
4403 |
1 |
0x03,0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 기본값 1: 프로그램 가능 |
– |
N |
제어 키 |
|
0x1133 |
4404 |
1 |
0x03,0x10 |
RW |
1 |
초 |
UINT16 |
1~6000 |
1 |
Y |
시간 초과 |
| 0x1134 | 4405 | 1 | 0x03,0x10 | RW | – | – | BITMAP |
0: 빅 엔디언 1: 리틀 엔디언 |
0 | Y | 바이트 형식 |
-
노드 주소: 1
-
전송 속도: 19200bps
-
패리티: 짝수
-
엔디언: 빅 엔디언