DOCA0355EN-01

Configuración de puerto HMI LTMT

En la tabla se muestra la configuración de puerto HMI para la comunicación Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X Unidad

Tipo

Rango Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x112F

4400

1

0x03,0x10

L/E

1

UINT16

1-247
(paso 1)

1

Dirección del nodo

0x1130

4401

1

0x03,0x10

L/E

1

UINT16

0: Ninguno

1: Impar

2: Par

2

Paridad de Modbus

0x1131

4402

1

0x03,0x10

L/E

1 bps

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19 200

4: 38 400

5: 57 600

6: 115 200

3

Velocidad de transmisión en baudios

0x1132

4403

1

0x03,0x10

L/E

1

UINT16

0: Predeterminado

1: Programable

NO

Teclas de control

0x1133

4404

1

0x03,0x10

L/E

1

s

UINT16

1-6000
(paso 1)

1

Tiempo de espera

0x1134 4405 1 0x03,0x10 L/E BITMAP

0: Big endian

1: Little endian

0 Formato de bytes

NOTA: Si LTMTCUF control operator unit está conectado en el puerto HMI, el puerto HMI debe configurarse de la siguiente manera:
  • Dirección del nodo: 1

  • Velocidad de transmisión en baudios: 19 200 bps

  • Paridad: Par

  • Orden de bytes: Big endian

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?