Paramètres de port IHM du LTMT
Le tableau suivant présente les paramètres de port HMI pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X | Unité |
Type |
Plage | Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x112F |
4400 |
1 |
0x03,0x10 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
1-247 (intervalle 1) |
1 |
O |
Adresse de noeud |
|
0x1130 |
4401 |
1 |
0x03,0x10 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
0 : Aucun 1 : impaire 2 : Paire |
2 |
O |
Parité Modbus |
|
0x1131 |
4402 |
1 |
0x03,0x10 |
L/E |
1 | bits/s |
UINT16 |
0 : 2400 1 : 4800 2 : 9600 3 : 19200 4 : 38400 5 : 57600 6 : 115200 |
3 |
O |
Débit de transmission |
|
0x1132 |
4403 |
1 |
0x03,0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Par défaut 1 : Programmable |
– |
N |
Touches de commande |
|
0x1133 |
4404 |
1 |
0x03,0x10 |
L/E |
1 |
s |
UINT16 |
1-6000 |
1 |
O |
Timeout |
| 0x1134 | 4405 | 1 | 0x03,0x10 | L/E | – | – | BITMAP |
0 : Big-endian 1 : Little-endian |
0 | O | Format octet |
-
Adresse du noeud : 1
-
Débit en bauds : 19200 bits/s
-
Parité : Paire
-
Boutisme : Big-endian