Impostazioni porta HMI LTMT
La tabella elenca le impostazioni della porta HMI per la comunicazione Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X | Unità |
Tipo |
Portata | Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x112F |
4400 |
1 |
0x03,0x10 |
L/S |
1 | – |
UINT16 |
1–247 (incrementi di 1) |
1 |
S |
Indirizzo del nodo |
|
0x1130 |
4401 |
1 |
0x03,0x10 |
L/S |
1 | – |
UINT16 |
0: Nessuno 1: Dispari 2: Pari |
2 |
S |
Parità Modbus |
|
0x1131 |
4402 |
1 |
0x03,0x10 |
L/S |
1 | bps |
UINT16 |
0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400 5: 57600 6: 115200 |
3 |
S |
Velocità di trasmissione |
|
0x1132 |
4403 |
1 |
0x03,0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0: Predefinito 1: Programmabile |
– |
N |
Tasti di controllo |
|
0x1133 |
4404 |
1 |
0x03,0x10 |
L/S |
1 |
s |
UINT16 |
1–6000 |
1 |
S |
Timeout |
| 0x1134 | 4405 | 1 | 0x03,0x10 | L/S | – | – | BITMAP |
0: Big endian 1: Little endian |
0 | S | Formato byte |
-
Indirizzo del nodo: 1
-
Velocità di trasmissione: 19200 bps
-
Parità: Pari
-
Endianness: Big endian