Rilevamento errore arresto motore
La tabella elenca la rilevazione degli errori di arresto motore per la comunicazione con Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EBE |
3775 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0EBF |
3776 |
1 |
0x03, |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
10 |
S |
Ritardo |
|
0x0EC0 |
3777 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
|
0x0EC1 |
3778 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |