Detección de error de parada del motor
En la tabla se muestra la detección de error de parada del motor para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EBE |
3775 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0EBF |
3776 |
1 |
0x03, |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60 000 |
10 |
SÍ |
Retardo |
|
0x0EC0 |
3777 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
|
0x0EC1 |
3778 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |