DOCA0275KO-01

모터 정지 오류 감지

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 모터 정지 오류 감지가 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

0x0EBE

3775

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

기능 설정

0x0EBF

3776

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

10

Y

지연 시간

0x0EC0

3777

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI
  • 비트 2: 통신

3

Y

초기화 모드

0x0EC1

3778

1

예약됨

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?