DOCA0355FR-01

Détection d'erreur arrêt moteur

Le tableau suivant présente la détection des erreurs d'arrêt du moteur pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0EBE

3775

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

O

Paramètre de fonction

0x0EBF

3776

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

10

O

Temporisation

0x0EC0

3777

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication

3

O

Mode de réinitialisation

0x0EC1

3778

1

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?