DOCA0275KO-01

장치 내부

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 장치 내부가 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

설명

 

3780

1

 

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

1

Y

기능

0x0EC4

3781

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

10

Y

지연 시간

0x0EC5

3782

1

0x03,
0x06,
0x10

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI
  • 비트 2: 통신

3

Y

초기화 모드

0x0EC6~0x0EC7

3783~3784

1

0

예약됨

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?