Interior de dispositivo
En la tabla se muestra el interior de dispositivo para la comunicación Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3780 |
1 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
Y |
Función |
||
|
0x0EC4 |
3781 |
1 |
0x03, |
L/E |
0,1 |
Segundos |
UINT16 |
1-60 000 |
10 |
SÍ |
Retardo |
|
0x0EC5 |
3782 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
|
0x0EC6-0x0EC7 |
3783-3784 |
1 |
– |
– |
0 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |