DOCA0355FR-01

Interne équipement

Le tableau suivant présente les données "Interne équipement" pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

 

3780

1

 

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

1

O

Fonction

0x0EC4

3781

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

Secondes

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

10

O

Temporisation

0x0EC5

3782

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication

3

O

Mode de réinitialisation

0x0EC6-0x0EC7

3783-3784

1

0

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?