DOCA0355IT-01

Interno dispositivo

La tabella elenca l’interno dispositivo per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

 

3780

1

 

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

1

S

Funzione

0x0EC4

3781

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

Secondi

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

10

S

Ritardo

0x0EC5

3782

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione

3

S

Modalità di ripristino

0x0EC6–0x0EC7

3783–3784

1

0

Riservato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?