정한시 과전류 보호
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 정한시 과전류 보호 기능이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DCA |
3531 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
Y |
기능 설정 |
|
0x0DCB |
3532 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20~1000 |
110 |
Y |
픽업 |
|
0x0DCC |
3533 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
1~60000 |
300 |
Y |
모터 시작 중 지연 시간(TpS) |
|
0x0DCD |
3534 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
1~60000 |
200 |
Y |
모터 실행 중 지연 시간(TpR) |
|
0x0DCE |
3535 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20~1000 |
110 |
Y |
경보 수준 |
|
0x0DCF |
3536 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
초기화 모드 |
|
0x0DD0 |
3537 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
자동 초기화 지연 |
|
0x0DD1 |
3538 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |