Protezione da sovracorrente a tempo definito
La tabella elenca la protezione da sovracorrente a tempo definito per la comunicazione Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DCA |
3531 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0DCB |
3532 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
S |
Pickup |
|
0x0DCC |
3533 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
300 |
S |
Ritardo durante l'avvio del motore (TpS) |
|
0x0DCD |
3534 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
200 |
S |
Ritardo durante il funzionamento del motore (TpR) |
|
0x0DCE |
3535 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
S |
Soglia di allarme |
|
0x0DCF |
3536 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
|
0x0DD0 |
3537 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
|
0x0DD1 |
3538 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |