Protección contra sobrecorriente de tiempo definido
En la tabla se muestra la protección contra sobrecorriente de tiempo definido para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DCA |
3531 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0DCB |
3532 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20-1000 |
110 |
SÍ |
Activación |
|
0x0DCC |
3533 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60 000 |
300 |
SÍ |
Retardo durante el arranque del motor (TpS) |
|
0x0DCD |
3534 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60 000 |
200 |
SÍ |
Retardo durante la marcha del motor (TpR) |
|
0x0DCE |
3535 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
20-1000 |
110 |
SÍ |
Nivel de alarma |
|
0x0DCF |
3536 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
|
0x0DD0 |
3537 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
|
0x0DD1 |
3538 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |