Paramètres démarreur
Le tableau suivant présente les paramètres de démarreur pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X | Unité |
Type |
Plage | Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1144 |
4421 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Moteur 1 : Réchauffeur |
0 |
O |
Type de charge |
|
0x1145 |
4422 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0-10 (intervalle 1) |
1 |
O |
|
|
0x1146 |
4423 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Désactiver 1 : HMI 2 : DI 3 : Communication |
0 |
O |
Sélection du mode |
|
0x1147 |
4424 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0 : HMI Bit 1 : DI locale Bit 2 : DI distante Bit 3 : Communication Bit 4 : Programme applicatif |
11 |
O |
Source de démarrage locale 1 |
|
0x1148 |
4425 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0 : HMI Bit 1 : DI locale Bit 2 : DI distante Bit 3 : Communication Bit 4 : Programme applicatif |
11 |
O |
Source de démarrage locale 2 |
|
0x1149 |
4426 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0 : HMI Bit 1 : DI locale Bit 2 : DI distante Bit 3 : Communication Bit 4 : Programme applicatif |
11 |
O |
Source de démarrage locale 3 |
|
0x114A |
4427 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0 : HMI Bit 1 : DI locale Bit 2 : DI distante Bit 3 : Communication Bit 4 : Programme applicatif |
11 |
O |
Source de démarrage distante |
|
0x114B |
4428 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0 : HMI Bit 1 : DI locale Bit 2 : DI distante Bit 3 : Communication Bit 4 : Programme applicatif |
11 |
O |
Source d'arrêt locale 1 |
|
0x114C |
4429 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0 : HMI Bit 1 : DI locale Bit 2 : DI distante Bit 3 : Communication Bit 4 : Programme applicatif |
11 |
O |
Source d'arrêt locale 2 |
|
0x114D |
4430 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0 : HMI Bit 1 : DI locale Bit 2 : DI distante Bit 3 : Communication Bit 4 : Programme applicatif |
11 |
O |
Source d'arrêt locale 3 |
|
0x114E |
4431 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0 : HMI Bit 1 : DI locale Bit 2 : DI distante Bit 3 : Communication Bit 4 : Programme applicatif |
11 |
O |
Source d'arrêt distante |
|
0x114F |
4432 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Momentané 1 : Maintenu |
0 |
O |
Entrée de démarrage DI locale |
|
0x1150 |
4433 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Momentané 1 : Maintenu |
0 |
O |
Entrée de démarrage DI distante |
|
0x1151 |
4434 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Momentané 1 : Maintenu |
0 |
O |
Entrée de démarrage personnalisée |
|
0x1152 |
4435 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : A-coups 1 : Sans à-coups |
0 |
N |
Transfert de mode |
|
0x1153 |
4436 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Momentané 1 : Maintenu |
0 |
O |
Entrée de démarrage communication |
|
0x1154-0x1155 |
4437-4438 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Réservé |
|
0x1156 |
4439 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Désactiver 1 : Activer |
0 |
O |
Changement de direction |
|
0x1157 |
4440 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,01 |
s |
UINT16 |
1-60000 (intervalle 1) |
50 |
O |
Temps de réponse du feedback |
|
0x1158 |
4441 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,01 |
s |
UINT16 |
1-60000 (intervalle 1) |
50 |
O |
Temps de détection du courant moteur |
|
0x1159 |
4442 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,01 |
s |
UINT16 |
1-60000 (intervalle 1) |
6000 |
O |
Temps d'interverrouillage |
|
0x115E-0x1160 |
4443-4449 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Réservé |
|
0x1161 |
4450 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Triphasé 1 : Monophasé |
0 |
O |
Nombre de phases. |
| 0x1162 |
4451 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Basé sur DI+courant 1 : Basé sur courant |
1 |
O |
Détection d'arrêt |
| 0x1163 |
4452 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 | – |
UINT16 |
0 : Désactiver 1 : Activer |
0 |
O |
Fonction de démarrage forcé |
Type de démarreur
Le tableau suivant présente les types de démarreur et les délais associés.
| Type de démarreur |
Valeur |
Délai 1 | Délai 2 | Délai 3 | Délai 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct en ligne |
1 |
– | – | – | – |
|
Direct en ligne inverse * |
2 |
– | – | – | – |
| Etoile-triangle |
3 |
Temps en mode étoile | Temps de commutation | – | – |
| Surcharge |
0 |
– | – | – | – |