스타터 설정
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 스타터 설정이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X | 단위 |
유형 |
범위 | 기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1144 |
4421 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 모터 1: 히터 |
0 |
Y |
부하 유형 |
|
0x1145 |
4422 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0~10 (1 단계) |
1 |
Y |
|
|
0x1146 |
4423 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 비활성화 1: HMI 2: DI 3: 통신 |
0 |
Y |
모드 선택 |
|
0x1147 |
4424 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: HMI 비트 1: 로컬 DI 비트 2: 리모트 DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
11 |
Y |
로컬 1 시작 소스 |
|
0x1148 |
4425 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: HMI 비트 1: 로컬 DI 비트 2: 리모트 DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
11 |
Y |
로컬 2 시작 소스 |
|
0x1149 |
4426 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: HMI 비트 1: 로컬 DI 비트 2: 리모트 DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
11 |
Y |
로컬 3 시작 소스 |
|
0x114A |
4427 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: HMI 비트 1: 로컬 DI 비트 2: 리모트 DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
11 |
Y |
리모트 시작 소스 |
|
0x114B |
4428 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: HMI 비트 1: 로컬 DI 비트 2: 리모트 DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
11 |
Y |
로컬 1 정지 소스 |
|
0x114C |
4429 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: HMI 비트 1: 로컬 DI 비트 2: 리모트 DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
11 |
Y |
로컬 2 정지 소스 |
|
0x114D |
4430 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: HMI 비트 1: 로컬 DI 비트 2: 리모트 DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
11 |
Y |
로컬 3 정지 소스 |
|
0x114E |
4431 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
비트 0: HMI 비트 1: 로컬 DI 비트 2: 리모트 DI 비트 3: 통신 비트 4: 사용자 정의 논리 |
11 |
Y |
리모트 정지 소스 |
|
0x114F |
4432 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 순간 1: 유지 |
0 |
Y |
로컬 DI 시작 입력 |
|
0x1150 |
4433 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 순간 1: 유지 |
0 |
Y |
리모트 DI 시작 입력 |
|
0x1151 |
4434 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 순간 1: 유지 |
0 |
Y |
사용자 정의 시작 입력 |
|
0x1152 |
4435 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 범프 1: 범프 없음 |
0 |
N |
모드 전환 |
|
0x1153 |
4436 |
1 |
0x03, |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 순간 1: 유지 |
0 |
Y |
통신 시작 입력 |
|
0x1154~0x1155 |
4437~4438 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
예약됨 |
|
0x1156 |
4439 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 비활성화 1: 활성화 |
0 |
Y |
방향 변경 |
|
0x1157 |
4440 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.01 |
초 |
UINT16 |
1~60000 (1 단계) |
50 |
Y |
피드백 반응 시간 |
|
0x1158 |
4441 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.01 |
초 |
UINT16 |
1~60000 (1 단계) |
50 |
Y |
모터 전류 감지 시간 |
|
0x1159 |
4442 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.01 |
초 |
UINT16 |
1~60000 (1 단계) |
6000 |
Y |
인터로킹 시간 |
|
0x115E~0x1160 |
4443~4449 |
3 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
예약됨 |
|
0x1161 |
4450 |
1 |
0x03, |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: 3상 1: 단상 |
0 |
Y |
위상 수 |
| 0x1162 |
4451 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0: DI+전류 기반 1: 전류 기반 |
1 |
Y |
정지 감지 |
| 0x1163 |
4452 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 | – |
UINT16 |
0: 비활성화 1: 활성화 |
0 |
Y |
강제 시작 기능 |
스타터 유형
이 표에는 스타터 유형 및 스타터 유형과 관련된 지연 시간이 나와 있습니다.
| 스타터 유형 |
값 |
지연 1 | 지연 2 | 지연 3 | 지연 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 직접 온라인 |
1 |
– | – | – | – |
|
역방향 직접 온라인 * |
2 |
– | – | – | – |
| 스타 델타 |
3 |
스타에서의 시간 | 시간 경과에 따른 변경 | – | – |
| 과부하 |
0 |
– | – | – | – |