Protección de temperatura
En la tabla se muestra la protección de temperatura para la LTMT main unit.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0ECD |
3790 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0ECE |
3791 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
°C |
UINT16 |
250-1800 |
1300 |
SÍ |
Activación de PT100* |
|
F |
770-3560 |
||||||||||
|
0x0ECF |
3792 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
Ω |
UINT16 |
2700-4000 |
2700 |
SÍ |
Activación por PTC |
|
0x0ED0 |
3793 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
Ω |
UINT16 |
1600-2300 |
1600 |
SÍ |
Restablecimiento de activación por PTC |
|
0x0ED1 |
3794 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60 000 |
10 |
SÍ |
Retardo |
|
0x0ED2 |
3795 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
°C |
UINT16 |
250-1800 |
1300 |
SÍ |
Nivel de alarma de PT100* |
|
°F |
770-3560 |
||||||||||
|
0x0ED3 |
3796 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
|
0x0ED4 |
3797 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
– |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
|
0x0ED5 |
3798 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0 |
– |
UINT16 |
– |
– |
– |
Reservado |