Protection température
Le tableau suivant présente la protection en température du LTMT main unit.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0ECD |
3790 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0ECE |
3791 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
°C |
UINT16 |
250-1800 |
1300 |
O |
Seuil d'activvation PT100* |
|
F |
770-3560 |
||||||||||
|
0x0ECF |
3792 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
Ω |
UINT16 |
2700-4000 |
2700 |
O |
Seuil d'activation PTC |
|
0x0ED0 |
3793 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
Ω |
UINT16 |
1600-2300 |
1600 |
O |
Réinitialisation du seuil d'activation PTC |
|
0x0ED1 |
3794 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
10 |
O |
Temporisation |
|
0x0ED2 |
3795 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
°C |
UINT16 |
250-1800 |
1300 |
O |
Niveau d'alarme PT100* |
|
F |
770-3560 |
||||||||||
|
0x0ED3 |
3796 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
O |
Mode de réinitialisation |
|
0x0ED4 |
3797 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
– |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Délai de réinitialisation automatique |
|
0x0ED5 |
3798 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0 |
– |
UINT16 |
– |
– |
– |
Réservé |