온도 보호
이 표에는 LTMT main unit의 온도 보호 기능이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0ECD |
3790 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
기능 설정 |
|
0x0ECE |
3791 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
°C |
UINT16 |
250~1800 |
1300 |
Y |
PT100 픽업* |
|
F |
770~3560 |
||||||||||
|
0x0ECF |
3792 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
Ω |
UINT16 |
2700~4000 |
2700 |
Y |
PTC 픽업 |
|
0x0ED0 |
3793 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
Ω |
UINT16 |
1600~2300 |
1600 |
Y |
PTC 픽업 초기화 |
|
0x0ED1 |
3794 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
1~60000 |
10 |
Y |
지연 시간 |
|
0x0ED2 |
3795 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
°C |
UINT16 |
250~1800 |
1300 |
Y |
PT100 경보 수준* |
|
F |
770~3560 |
||||||||||
|
0x0ED3 |
3796 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
초기화 모드 |
|
0x0ED4 |
3797 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
– |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
자동 초기화 지연 |
|
0x0ED5 |
3798 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0 |
– |
UINT16 |
– |
– |
– |
예약됨 |