Protección contra potencia insuficiente
En la tabla se muestra la protección contra potencia insuficiente para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E57 |
3672 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0E58 |
3673 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%P * |
UINT16 |
20-1000 |
60 |
SÍ |
Activación |
|
0x0E59 |
3674 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60 000 |
1 |
SÍ |
Retardo |
|
0x0E5A |
3675 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%P * |
UINT16 |
20-1000 |
60 |
SÍ |
Nivel de alarma |
|
0x0E5B |
3676 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
|
0x0E5C |
3677 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
|
0x0E5D |
3678 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |