Protection sous-puissance
Le tableau suivant présente la protection en matière de sous-puissance pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E57 |
3672 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0E58 |
3673 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%P * |
UINT16 |
20-1000 |
60 |
O |
Seuil d'activation |
|
0x0E59 |
3674 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
1 |
O |
Temporisation |
|
0x0E5A |
3675 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%P * |
UINT16 |
20-1000 |
60 |
O |
Niveau d'alarme |
|
0x0E5B |
3676 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
O |
Mode de réinitialisation |
|
0x0E5C |
3677 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Délai de réinitialisation automatique |
|
0x0E5D |
3678 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |