저전력 보호
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 저전력 보호 기능이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E57 |
3672 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
기능 설정 |
|
0x0E58 |
3673 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
%P * |
UINT16 |
20~1000 |
60 |
Y |
픽업 |
|
0x0E59 |
3674 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
1~60000 |
1 |
Y |
지연 시간 |
|
0x0E5A |
3675 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
%P * |
UINT16 |
20~1000 |
60 |
Y |
경보 수준 |
|
0x0E5B |
3676 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
초기화 모드 |
|
0x0E5C |
3677 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
자동 초기화 지연 |
|
0x0E5D |
3678 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |