Accesorios de ULP
Accesorios de ULP
Los accesorios ULP se pueden agrupar en categorías:
-
Accesorios ULP genéricos compatibles con los interruptores automáticos que se muestran en las tablas siguientes.
-
Accesorios ULP específicos de los interruptores automáticos ComPacT NSX .
-
Accesorios ULP específicos de los interruptores automáticos MasterPact NT/NW y ComPacT NS .
-
Accesorios ULP específicos de los interruptores automáticos MasterPact MTZ .
Cable RJ45 Plug/Plug ULP
Utilice cables ULP plug-and-play para interconectar módulos ULP en una misma IMU. Estos cables tienen conectores RJ45 en ambos extremos y están disponibles en varias longitudes.
Terminación de línea ULP
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
La terminación de línea ULP cierra el puerto RJ45 ULP no utilizado en un módulo ULP. Se compone de un conector RJ45 con componentes pasivos en una unidad sellada.
Terminación de línea ULP en una IMU con interruptor automático MasterPact MTZ
En la tabla siguiente se muestra el módulo ULP al que debe conectarse la terminación de línea ULP en el caso de una IMU con un interruptor automático MasterPact MTZ con unidad de control MicroLogic X y un módulo de puerto ULP.
|
IMU |
Conexión de la terminación de línea ULP |
|---|---|
|
Interruptor automático MasterPact MTZ con módulo de puerto ULP |
Sin terminación de línea ULP (conecte un tapón de protección en el conector no utilizado del módulo de puerto ULP) |
|
Interruptor automático MasterPact MTZ con módulo de puerto ULP conectado a una interfaz EIFE |
En el módulo de puerto ULP |
|
Interruptor automático MasterPact MTZ con módulo de puerto ULP conectado a una interfaz EIFE y un módulo IO |
En el módulo IO |
|
Interruptor automático MasterPact MTZ con módulo de puerto ULP conectado a un módulo IO y una interfaz IFE |
En la interfaz IFE |
COnector enchufable RJ45
Utilice el conector de toma RJ45 para conectar dos cables ULP de extremo a extremo y, de este modo, prolongarlos. Se compone de dos conectores de toma RJ45 conectados mediante una conexión eléctrica directa.
La longitud del cable ULP prolongado es limitada.