Conexión a la red Modbus-SL con interfaz IFM
Introducción
Conecte las unidades funcionales inteligentes a la red Modbus con la interfaz Modbus-SL IFM para un interruptor automático.
El bloque de terminales de alimentación de 24 V CC incluido con la interfaz IFM se usa para alimentar la interfaz IFM con una conexión en cadena o en estrella.
Por lo que respecta a la fuente de alimentación, el número máximo de interfaces IFM apiladas en un servidor IFE es 11 para limitar la caída de tensión.
En cuanto a la comunicación de Modbus, depende de las necesidades de rendimiento. Puesto que cada dispositivo tarda aproximadamente 500 ms a 19.200 Baud en actualizar 100 registros, cuantas más interfaces se añadan, mayor será el periodo mínimo de actualización. El periodo mínimo de actualización depende del número de interfaces IFM apiladas en un servidor IFE. Multiplique el tiempo de actualización de un dispositivo por el número de dispositivos para determinar el periodo mínimo de actualización esperado en la aplicación. Por ejemplo, en el caso de una instalación con ocho interfaces IFM apiladas en un servidor IFE, a 19.200 Baud se tardaría 4 segundos aproximadamente en leerlas.
Conexión del cable RJ45 Modbus a la interfaz IFM
Conexión por pines del cable RJ45 Plug/Plug Modbus
El cable RJ45 Plug/Plug Modbus (VW3A8306R••) tiene conectores enchufables RJ45 en ambos extremos. La conexión del conector RJ45 se describe en la tabla siguiente.
Composición del cable RJ45 Plug/Plug Modbus
|
A |
Funda externa |
|
B |
Trenza de blindaje. |
|
C |
Hilos de comunicación trenzados (rojo/negro/verde) |
IMPORTANTE: El cable de 0 VL (común de Modbus) se debe distribuir a lo largo de la red, hasta el cliente Modbus.
Conexión de la interfaz IFM a un conector de tipo abierto
La interfaz IFM se puede conectar a otro servidor Modbus sin puerto RJ45 Modbus (por ejemplo, un dispositivo Smartlink) de una de las siguientes maneras:
-
Con un adaptador de Modbus a conector abierto LV434211 RJ45:
-
Conecte los cables al conector abierto del adaptador Modbus .
-
Conecte el conector RJ45 del adaptador Modbus al puerto Modbus de la interfaz IFM.
-
-
Con un cable RJ45 plug/plug Modbus (
@UpdatedD04VW3A8306R••):-
Corte un extremo del cable RJ45.
-
Retire la funda de revestimiento del cable en una longitud de 50 mm (1,96 in) como máximo.
-
Corte la trenza de pantalla cerca del extremo de la funda de revestimiento del cable.
-
Conecte los hilos a los terminales (por ejemplo, borneros de tornillo o uniones de conexión):
-
Pin número 4 (D1): cable rojo
-
Pin número 5 (D0): cable negro
-
Pin número 8 (0 VL): cable verde
-
-
Pele el aislamiento del cable cerca del extremo del cable.
-
Fije el cable a una abrazadera de tierra.
-
Conecte el conector RJ45 del cable ULP al puerto Modbus de la interfaz IFM.
-
-
Con un cable de conexión serie Modbus (VW3A8306D30) con conector enchufable RJ45 y conductores libres en el otro extremo:
-
Identifique los tres hilos que deben conectarse a un conector:
-
Pin número 4 (D1): conductor azul
-
Pin número 5 (D0): conductor azul y blanco
-
Pin número 8 (0 VL): conductor marrón
-
-
Corte los otros cinco hilos.
-
Conecte los tres hilos a los terminales (por ejemplo, bornero de tornillo o uniones de conexión).
-
Conecte el conector RJ45 del cable de conexión serie Modbus al puerto Modbus de la interfaz IFM.
-
-
Con un cable Modbus con conductores libres en ambos extremos:
-
Identifique los tres hilos que deben conectarse a un conector:
-
Pin número 4 (D1)
-
Pin número 5 (D0)
-
Pin número 8 (0 VL)
-
-
Corte los otros hilos.
-
En un extremo del cable, conecte los tres cables a un conector Phoenix Contact RJ45 (VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725).
-
Conecte el conector Phoenix Contact RJ45 al puerto Modbus de la interfaz IFM.
-
En el otro extremo de cable, conecte los cables a los terminales:
-
Atornille los terminales utilizando bornes y luego conecte el borne con el blindaje a tierra.
-
Conecte las uniones con un conector Phoenix Contact RJ45 (VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725).
-
-
Adaptador Modbus RJ45 a conector abierto
El adaptador Modbus RJ45 a conector abierto se puede usar para conectar una interfaz IFM a un dispositivo Modbus que carece de un puerto RJ45.
Terminación de línea Modbus
El par de comunicación de cable Modbus tiene una impedancia de 120 o 150 Ω. El cable Modbus, por lo tanto, debe terminar en cada extremo con una terminación de línea Modbus que tenga una impedancia de 120 o 150 Ω.
El cliente Modbus se encuentra en uno de los extremos del cable Modbus y normalmente dispone de una impedancia de terminal conmutable. En el otro extremo del cable Modbus, debe conectarse una terminación de línea Modbus con una impedancia de 120 o 150 Ω.