Presentación de arquitecturas del sistema ULP
Introducción
La arquitectura del sistema ULP se define por la forma en la que la red Ethernet o Modbus-SL se interconecta con las unidades funcionales inteligentes (IMU).
Las diferentes conexiones posibles del sistema ULP definen cinco arquitecturas.
-
Arquitectura autónoma: Las IMU no se comunican con las interfaces de comunicación (interfaces IFE, EIFE o IFM).
-
Arquitectura Modbus centralizada: Las IMU se comunican con las interfaces de comunicación (servidores IFE e interfaces IFM). Los servidores IFE y las interfaces IFM se agrupan en islas, se montan una al lado de la otra en un carril DIN y se interconectan mediante el accesorio de apilado.
-
Arquitectura Modbus distribuida: Las IMU se comunican con las interfaces IFM. Las interfaces IFM se distribuyen tan cerca como sea posible de los módulos ULP en la IMU y se conectan mediante el cable Modbus.
Hay dos configuraciones posibles para la arquitectura Modbus distribuida:
Estas dos arquitecturas distribuidas se pueden combinar para formar una arquitectura mixta.
-
Arquitectura Ethernet por encadenamiento: Las IMU se comunican con interfaces IFE o EIFE. Las interfaces IFE y EIFE se distribuyen tan cerca como sea posible de los módulos ULP en la IMU y se conectan mediante el cable Ethernet.
-
Arquitectura Ethernet en estrella: Las IMU se comunican con las interfaces IFE o EIFE. Las interfaces IFE o EIFE se distribuyen tan cerca como sea posible de los módulos ULP en la IMU y se conectan al conmutador mediante el cable Ethernet.
Las arquitecturas distribuidas y centralizadas se pueden combinar para adaptarse a la instalación eléctrica y a sus limitaciones.
Las arquitecturas del sistema ULP siguen las normas de fabricación de paneles de tensión baja conforme a las normas IEC 61439-1 e IEC 61439-2.
Elección de la arquitectura
En la siguiente tabla se resumen las ventajas y los inconvenientes de las arquitecturas del sistema ULP:
|
Arquitectura |
Ventajas |
Inconvenientes |
|---|---|---|
|
Modbus centralizada |
|
Necesidad de un lugar específico en la columna en el que se puedan agrupar las interfaces IFM. |
|
Modbus distribuido por encadenamiento |
|
|
|
Modbus distribuido por derivación |
|
|
|
Ethernet encadenado |
|
|
|
Ethernet en estrella |
|
|