Presentación del sistema ULP
Descripción
Use el sistema ULP (Universal Logic Plug) para crear una solución de distribución eléctrica que integre funciones de medición, comunicación y ayuda para la utilización de interruptores automáticos.
|
Leyenda |
Descripción |
Parte del sistema ULP |
|---|---|---|
|
A |
Pantalla FDM128 Ethernet para ocho dispositivos |
– |
|
B |
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático |
✔ |
|
C |
Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático |
✔ |
|
D |
Servidor de panel IFE Ethernet |
✔ |
|
E |
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
✔ |
|
F |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
✔ |
|
G |
Interruptor automático seccionable MasterPact MTZ |
✔ |
|
H |
Interruptor automático fijo MasterPact MTZ |
✔ |
|
I |
MasterPact NT/NW Interruptor automático |
✔ |
|
J |
ComPacT NS Interruptor automático |
✔ |
|
K |
ComPacT NSX Interruptor automático |
✔ |
|
L |
Módulo de puerto ULP para interruptores automáticos MasterPact MTZ |
✔ |
|
M |
Interfaz EIFE Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ |
✔ |
|
N |
Terminación de línea ULP |
✔ |
|
O |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
✔ |
|
P |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
✔ |
|
Q |
Cable NSX |
✔ |
|
R |
Conmutador Ethernet |
– |
|
S |
Servidor de panel |
– |
|
T |
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
✔ |
|
U |
Cable entre el módulo del puerto ULP y la interfaz EIFE |
✔ |
|
V |
Unidad de control MicroLogic X para interruptores automáticos MasterPact MTZ |
✔ |
|
W |
MicroLogic otra unidad de disparo para interruptores automáticos MasterPact NT/NW y ComPacT NS |
✔ |
|
X |
MicroLogic otra unidad de disparo 5, 6 o 7 para interruptores automáticos ComPacT NSX |
✔ |
|
Y |
PC con software EPC para probar y poner en marcha las IMUs |
✔ |
Características
Utilice el sistema ULP para mejorar las funciones de los interruptores automáticos ComPacT NSX , ComPacT NS , MasterPact NT/NW y MasterPact MTZ mediante:
-
Un enlace de comunicación Ethernet para el acceso y la supervisión remota con la interfaz IFE o la interfaz EIFE (solo interruptores automáticos seccionables MasterPact MTZ ).
-
Acceso web para supervisar y controlar el interruptor automático conectado a una interfaz IFE o a una interfaz EIFE (solo interruptores automáticos MasterPact MTZ ).
-
Una aplicación de entrada/salida con un módulo IO. Aprovecha la capacidad ampliada del módulo IO para supervisar y controlar la posición de interruptores automáticos extraíbles en el zócalo, el funcionamiento del interruptor automático y la aplicación personalizada, etc.
-
Funciones de prueba, configuración y mantenimiento con el software EcoStruxure Power Commission .
-
Un enlace de comunicación Modbus-SL para acceder y supervisar de forma remota con la interfaz IFM.
-
Visualización local de mediciones y datos de ayuda para la utilización con la pantalla FDM121.
El sistema ULP permite que los interruptores automáticos se conviertan en una herramienta de medición y supervisión para mejorar la eficiencia energética y así:
-
Optimizar el consumo energético por zona o aplicación en función de los picos de carga o las zonas de prioridad.
-
Mejorar la gestión del equipo eléctrico.
Unidad modular inteligente (IMU)
Una unidad funcional es un conjunto mecánico y eléctrico que agrupa uno o varios productos para realizar una función en un equipo eléctrico (protección de entrada, mando de motor y control). Las unidades funcionales se instalan con facilidad en el equipo eléctrico.
El interruptor automático con sus componentes de comunicación internos (por ejemplo, unidad de disparo MicroLogic ™) y módulos ULP externos (por ejemplo, módulo IO) conectados a una interfaz de comunicación (IFM, IFE o EIFE en función del tipo de interruptor automático) se conoce como IMU.
Ejemplos de IMU con interruptor automático ComPacT NSX
|
A |
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
|
B |
Cable NSX |
|
C |
Bloque de terminales del cable NSX (incluido con el cableNSX) |
|
D |
Unidad de disparo MicroLogic |
|
E |
Módulo de control del estado del interruptor automático BSCM |
|
F |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
G |
Terminación de línea ULP |
|
H |
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático |
|
A |
Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático |
|
B |
Terminación de línea ULP |
|
C |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
D |
Cable NSX |
|
E |
Interruptores auxiliares de posición CE/CD (cerrados/abiertos) |
|
F |
Compatibilidad con dos conectores móviles |
|
G |
Conector de 9 polos |
|
H |
Base de conexión de 9 polos |
|
I |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
Ejemplos de IMU con interruptor automático MasterPact NT/NW
|
A |
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático |
|
B |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
|
C |
Bornero fijo |
|
D |
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
|
E |
Interruptor automático con mando eléctrico fijo |
|
F |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
G |
Terminación de línea ULP |
|
H |
Módulo de visualización frontal FDM121 para un interruptor automático |
|
A |
Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático o servidor de panel IFE Ethernet |
|
B |
Terminación de línea ULP |
|
C |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
D |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
|
E |
Contacto de posición desconectada del interruptor automático (CD) |
|
F |
Zócalo del interruptor automático |
|
G |
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
|
H |
Interruptor automático seccionable |
|
I |
Bornero seccionable |
|
J |
Contacto de posición conectada del interruptor automático (CE) |
|
K |
Contacto de posición de prueba del interruptor automático (CT) |
|
L |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
Ejemplos de IMU con interruptor automático MasterPact MTZ
|
A |
Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático o servidor de panel IFE Ethernet |
|
B |
Terminación de línea ULP |
|
C |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
|
D |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
E |
Módulo de puerto ULP |
|
F |
Interruptor automático fijo MasterPact MTZ |
|
A |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |
|
B |
Terminación de línea ULP |
|
C |
Módulo de puerto ULP |
|
D |
Enchufe RJ45/cable ULP del enchufe |
|
E |
Interruptor automático seccionable MasterPact MTZ |
|
F |
Cable entre el módulo del puerto ULP y la interfaz EIFE |
|
G |
Interfaz EIFE Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ |