DUG_PowerTagE_WSE-04

Em tempo real

Através da aplicação Wiser, pode visualizar o consumo de energia em tempo real.
Para visualizar os dados em tempo real, na página Principal, toque em Painel de energia > Em tempo real.

País sem preço à vista (Ibéria e Portugal)

País com preço à vista (Suécia e Finlândia)

 
NOTA:
  • Toque em Exibir preço em tempo real para visualizar o preço em tempo real.

  • Arraste para o gráfico para verificar o preço do respetivo período de tempo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?