DUG_PowerTagE_WSE-04

Exemplo de uma automatização

Esta demonstração mostra como criar uma automatização para desativar a carga e receber notificação quando o consumo total de energia ativa é superior ao valor definido.
  1. Vá para Automatização > + para criar uma automatização.
  2. Toque em , introduza o nome da automatização e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de capa que melhor representa a sua automação tocando .
  3. Toque em Adicionar Condição > Quando o estado do dispositivo muda > Rede > Potência ativa total.
  4. Introduza um valor alvo (A), toque em > (B) e, depois, em Seguinte.
  5. Toque em Adicionar tarefa > Executar o dispositivo > Luz.
  6. Na janela Selecionar função, toque em Interruptor no menu deslizante e selecione Desligar > Guardar > Seguinte.
  7. Toque em Adicionar tarefa > Enviar Notificação, selecione Notificação e, em seguida, toque em Seguinte.
  8. Na página Configurações de automatização, toque em Guardar.
    Quando a automatização está guardada, é visível no separador Automatização. Pode tocar no botão ativar/desativar na automatização para a ativar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?