DUG_PowerTagE_WSE-04

Resolução de problemas

Problema

Causa possível

Solução

A moeda ou a informação relativa aos custos não parece correta.

O utilizador não configurou o plano de tarifário.

Configure corretamente o plano de tarifário definindo o objetivo de consumo e produção.

A força do sinal é má.

Sinal fraco entre o Wiser Gateway e o PowerTag.

Mover o Wiser Gateway mais perto do PowerTag.

O quadro está vazio e o utilizador não consegue visualizar o PowerTag.

O utilizador não definiu qualquer PowerTag como Rede.

Defina um PowerTag como Rede. Consulte Pareamento do dispositivo do passo 11.

Os dados PowerTag individuais não estão disponíveis no quadro.

  • O dispositivo está offline.

  • O sistema/Gateway não consegue receber dados.

  • A ligação à Ethernet está incorreta.

Reiniciar o aparelho. Além disso, certifique-se de corrigir a ligação à Ethernet.

Os dados horários estão incorretos em relação à hora local real.

Configuração da hora incorreta de acordo com o país do utilizador.

Defina o fuso horário correto de acordo com o seu país.

O LED do Wiser Gateway pisca continuamente a âmbar.

  • Endereço IP não atribuído pelo router.

  • Ainda não existe qualquer router de Internet.

  • Verifique se existe uma ligação à Internet adequada.

  • O Wiser Gateway muda para o modo Deteção e tenta capturar componentes incomparáveis.

    NOTA: O modo Deteção não dura mais do que 10 minutos.

O LED do PowerTag pisca rapidamente a vermelho.

O PowerTag perdeu a comunicação com o Wiser Gateway.

  • Efetue um ciclo de inicialização, desligando e ligando o PowerTag.

  • Certifique-se de que o LED começa a piscar a âmbar e tente adicionar novamente.

NOTA: Se o LED continuar a piscar a vermelho, substitua por um novo dispositivo e tente adicionar novamente.

O PowerTag O LED permanece vermelho continuamente.

O PowerTag não está a funcionar de forma permanente.

Substitua por um novo PowerTag e tente adicionar novamente.

O LED do PowerTag está desligado.

É provável que o PowerTag não esteja ligado.

Volte a verificar a cablagem e a ligação elétrica do PowerTag e confirme se ele liga. Tente adicionar o dispositivo depois de ele ser ligado.

Se o método acima mencionado não funcionar, substitua o PowerTag e tente novamente.

O LED do PowerTag pisca a cor de laranja.

O PowerTag está no modo de deteção e encontra-se pronto para ser ligado.

Execute qualquer um dos métodos:

  • Reduza a distância entre o Gateway e o dispositivo, se possível. Tente adicionar novamente.

  • Desligue quaisquer outros Gateways na área, que tenham dispositivos sem fios, e tente adicionar novamente.

  • Substitua por um novo dispositivo e tente adicionar novamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?