DUG_PowerTagE_WSE-04

Instalar o dispositivo

Para obter os melhores resultados, recomenda-se que instale o PowerTag a uma distância de 3 metros do Wiser Gateway/Hub. Isto assegura uma boa intensidade da rede e ajuda a evitar problemas de online/offline, que podem originar dados corrompidos. A qualidade do sinal mantém-se melhor quando não existem grandes obstruções (por exemplo paredes grossas, armários metálicos, etc.) entre o PowerTag e o Wiser Gateway/Hub. Consulte as instruções de instalação fornecidas com este produto.

Links para manuais de instruções:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?