DUG_PowerTagE_WSE-04

Emparelhar o dispositivo

Emparelhe o seu PowerTag com o  Gateway/Hub para aceder e controlar o PowerTag através da aplicação Wiser.
  • Recomendamos que configure o seu PowerTag principal como Rede no interruptor principal da casa. Isto ajuda a registar o consumo geral.

    NOTA:
    • Rede: alimentação principal (referida como Rede na aplicação) da casa.

    • Carga: energia consumida a partir da rede ou de uma fonte de produção por dispositivos elétricos, tais como luz, aquecedor de água e frigorífico.

  • Se tiver mais do que um PowerTag instalado, recomenda-se que proceda primeiro ao emparelhamento do PowerTag principal e o defina como Rede.

    NOTA:
    • O PowerTag principal está ligado à rede.

    • Os PowerTag adicionais estão ligados às cargas.

IMPORTANTE: O PowerTag tem de ser instalado por um profissional qualificado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?