DUG_PowerTagE_WSE-04

Taxa de tarifa

Pode adicionar um valor para a taxa fixa e de pico na aplicação Wiser.

Adicionar Tarifa fixa

Quando As minhas opções de contrato estão definidas em Tarifa fixa:

  1. Na secção Taxas, toque em Tarifa fixa.

  2. Introduza a Taxa e a seguir toque em Definir.

Adicionar Hora de utilização (Horas de pico/fora de pico)

Quando As minhas opções de contrato estão definidas em Hora de utilização (Horas de pico/fora de pico):

  1. Na secção Taxas, toque em Tarifa de pico.

  2. Introduza a Taxa e a seguir toque em Definir.

Adicionar Taxa

  1. Toque em Adicionar taxa na página Eletricidade.

  2. Introduza o nome (A) e a taxa por kWh (B), a seguir, toque em Definir.

SUGESTÃO: Pode definir a taxa de tarifa mais elevada como a taxa de pico e outras taxas de tarifas como uma taxa fora de pico.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?