DUG_PowerTagE_WSE-04

Informações de tarifas

Pode visualizar e atualizar as informações de tarifas na aplicação Wiser para aceder aos seus custos energéticos e dados de faturação.

Para aceder a informações de tarifas:

  1. Toque em na página principal.

  2. Selecione Gestão da casa e selecione a sua casa onde está instalado o dispositivo de energia, para visualizar Definições da casa.

  3. Na página Definições da casa, selecione Tarifa > Eletricidade.

    Pode visualizar e atualizar o seguinte no menu de eletricidade:

    1. Opções de contrato

    2. Zona de Tarifa (Apenas disponível para a opção de contrato de taxa de preço à vista)

    3. Tipo de subscrição

    4. Taxas (não disponível para a opção de contrato taxa de preço à vista)

    5. Horários (disponível apenas para a opção de contrato hora de utilização)

  4. Depois de atualizar todas as definições, toque em Guardar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?