DUG_PowerTagE_WSE-04

Editar uma automatização

  1. No separador Automatização, localize a automatização que pretende editar e toque .
  2. Na página Editar, é possível tocar em cada item (como regulador de tensão, obturador, atraso, temperatura, etc.) para alterar as configurações.
    SUGESTÃO:
    • É possível adicionar uma ou mais condições ou ações utilizando .

    • Para eliminar uma condição ou ação existente, deslize cada item para a esquerda e toque em Eliminar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?