DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Notificación

Con la aplicación Wiser Home puede ver las siguientes notificaciones relacionadas en el funcionamiento del sensor de movimiento.
  1. Notificación para detección de movimiento: si esta notificación está activada y el sensor de movimiento detecta el movimiento, obtendrá las notificaciones en la aplicación. Para activar/desactivar esta notificación, consulte G de Configuración del sensor de movimiento.

  2. Notificación de dispositivo fuera de línea: se recibe esta notificación en la aplicación cuando el sensor de movimiento pierde la conectividad, para que pueda restaurar la conectividad o solucionar los problemas del sensor de movimiento lo antes posible.

  3. Notificación de sobrecalentamiento: se recibe esta notificación en la aplicación cuando el sensor de movimiento se sobrecalienta después de una operación prolongada.

NOTA: No puede activar/desactivar las notificaciones de desconexión y sobrecalentamiento del dispositivo. La aplicación muestra la notificación adecuada cuando el sensor de movimiento se sobrecalienta o pasa estar sin conexión.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?