DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Ajuste del temporizador de detección de movimiento

Con la aplicación Wiser Home se puede ajustar la hora de funcionamiento de un dispositivo después de la detección de movimiento.

Para ajustar el temporizador de detección de movimiento:
  1. En la pestaña Detalles del dispositivo, toque Temporizador de detección de movimiento.
  2. Seleccione uno de los siguientes modos:
    • Modo de prueba: para probar el sensor de movimiento y asegurarse de que su ubicación y su alcance de detección sean los adecuados.

      NOTA: En este modo, el dispositivo conectado al sensor de movimiento se enciende durante 2 segundos después de la detección de movimiento y, a continuación, se apaga durante 3 segundos. Si se sigue detectando movimiento después de estos 5 segundos, el dispositivo se vuelve a encender.
    • Pulso corto: para dispositivos que necesitan una activación corta para completar una acción, como activar una alerta o capturar una foto.

      NOTA: En este modo, el dispositivo conectado al sensor de movimiento se enciende durante 1,5 segundos después de la detección de movimiento y, a continuación, se apaga durante 8,5 segundos. Si se sigue detectando movimiento después de estos 10 segundos, el dispositivo se vuelve a encender.
    • Duración personalizada: para configurar manualmente la duración durante la cual el dispositivo debe funcionar después de una detección de movimiento.

  3. Al tocar Duración personalizada, se puede:
    • Seleccionar un periodo de tiempo de la lista que vaya desde 15 s hasta 5 min

      o
    • Tocar Hora específica para elegir una hora aparte de la lista.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?