DUG_PowerTag-E_WH-09

Comprobación del consumo del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede monitorear en directo el historial de la red, solar y de las cargas individuales, así como realizar el análisis estadístico del consumo de energía de todas las cargas instaladas con el PowerTag.
  • En directo: Proporciona datos en directo del consumo de red y el estado en directo de dónde proviene la energía:

    • Red a Hogar: Importar

      (el hogar consume alimentación de la red)
    • Hogar a Red: Exportar (el exceso de energía de la producción solar se alimenta a la red)

    IMPORTANTE: Es necesario instalar el PowerTag en Red y las fuentes de energía adicionales, como Solar, Solar y batería, para tener datos precisos del flujo de energía.

  • Historial: proporciona el historial de energía consumida por las cargas. Si existe un sistema solar en red, la aplicación proporciona el historial de la energía importada y exportada.

  • Estadísticas: proporciona información sobre los ahorros de energía y la factura anual para la tarifa establecida.

  • Historial y estadísticas para obtener estadísticas energéticas personalizadas: proporciona un desglose energético estimado del consumo de su hogar. Comparación energética con hogares similares y mejores consejos de ahorro de energía.

    NOTA:
    • No se muestran datos en directo.

    • El historial solamente se muestra para meses y años.

    • No se muestran todas las estadísticas energéticas al mismo tiempo.
      Ejemplo: el primer día del mes se encuentra disponible un desglose de la energía del mes anterior.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?