GEX8258701DE-01

Elektrische Anschlüsse

Sicherheitshinweise

GEFAHR
Gefahr eines elektrischen Schlags, einer Explosion oder eines Lichtbogens
  • Die elektrischen Anschlüsse sind von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen.
  • Beachten Sie alle im Einsatzland geltenden örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften und Bestimmungen für Elektroinstallationen.
  • Trennen Sie die gesamte Spannungszufuhr vom Schaltschrank, bevor Sie elektrische Anschlüsse vornehmen.
  • Die verfügbare Netzspannung muss mit den auf dem Typenschild der Kühleinheit angegebenen Werten übereinstimmen.
  • Die Spannungsversorgung der Kühleinheit muss durch eine Sicherung oder einen Leistungsschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm (0.11 in) im geöffneten Zustand geschützt werden (serielle Verbindung), abhängig von den empfohlenen Einstellungen.
  • Schließen Sie die Drähte an die Klemmenleisten an, wie in den Verdrahtungsplänen angegeben. Achten Sie dabei besonders auf den korrekten Anschluss der Klemmen.
  • Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienstmitarbeiter oder entsprechend qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Es darf kein Temperaturregelsystem in Serienschaltung mit dem Kühlgerät verbunden werden.

HINWEIS
Kompressorschaden
Schalten Sie das Kühlgerät nach dem Herunterfahren nicht direkt wieder ein. Die Verwendung einer 3-minütigen Zeitsteuerung zur Einschaltverzögerung wird empfohlen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?