GEX8258701-00

Raccordement électrique

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Les raccordements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Respectez tous les codes électriques et les réglementations en vigueur dans le pays d’utilisation.
  • Coupez l'alimentation de l'armoire avant de procéder aux raccordements électriques.
  • La tension d’alimentation secteur doit correspondre aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique de l'unité de refroidissement.
  • L'alimentation de l'unité de refroidissement doit être protégée (connexion série) par un fusible ou un disjoncteur avec un espace de contact d'au moins 3 mm (0,11 po.) à l’ouverture, conformément aux réglages préconisés.
  • Raccordez les fils aux borniers comme indiqué dans les schémas de câblage, en veillant tout particulièrement à raccorder correctement les bornes.
  • Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Une connexion série à l’unité de refroidissement ne doit avoir aucun système de contrôle de la température.

AVIS
Détérioration du compresseur
Ne rallumez pas l’unité de refroidissement immédiatement après l'avoir éteinte. Il est recommandé d'utiliser un contrôle de temporisation de 3 minutes pour retarder l'activation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?