GEX8258701-00

Conexión eléctrica

Información de seguridad

PELIGRO
riesgo de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • La conexión eléctrica debe ser efectuada por personal cualificado.
  • Se deben seguir todos los reglamentos y normativas nacionales y locales sobre electricidad del país donde se usa el aparato.
  • Desconecte la alimentación del armario antes de efectuar conexiones eléctricas.
  • La tensión de red disponible debe coincidir con los valores indicados en la placa de características del climatizador.
  • La alimentación del climatizador debe estar protegida (conexión en serie) por un fusible o un disyuntor con una distancia entre contactos de 3 mm (0,11 pulgadas) como mínimo cuando esté abierto, según los ajustes recomendados.
  • Conecte los cables a las regletas de bornes como se indica en los esquemas eléctricos, prestando especial atención a que la conexión de los bornes sea correcta.
  • Si el cable de alimentación está dañado, deben sustituirlo el fabricante, el agente de servicio del fabricante o personas con una cualificación similar.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

No debe haber ningún sistema de control de temperatura conectado en serie al climatizador.

AVISO
Daños al compresor
Después de una parada, no encienda inmediatamente el climatizador. Se aconseja usar un temporizador de 3 minutos para retrasar la activación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?