Entfernung von Wasserkondensat
| HINWEIS |
|---|
|
BESCHÄDIGUNG DURCH Kondensatbildung
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Wasserkondensat, das sich im Wärmetauscher in Abhängigkeit von Umgebungsfeuchtigkeit und Temperatur bildet, gehört zum Normalbetrieb der Kühleinheit.
Bei allen seitlich und auf dem Dach montierten Kühleinheiten tritt das Kondenswasser aus der Kühleinheit durch ein Ablaufrohr aus, das sich am unteren Teil der Kühleinheit befindet. Verbinden Sie den mit der Kühleinheit gelieferten transparenten Kunststoffschlauch mit dem Ableiter.
Alle Kühleinheiten zur Seitenmontage mit einer Kühlleistung über 800 W (Handelsreferenzen von NSYCU•800DG) sind mit einem internen Wasserkondensatverdampfer ausgestattet, der über das Heißrohr (Auslass) des Kompressors arbeitet.
Diese Kühleinheiten sind dennoch mit einem Überlaufkondensatablauf ausgestattet, der nach außen geführt werden kann. Dieser Kunststoffschlauch kann mit einem anderen Schlauch desselben Durchmessers verbunden werden, wenn das Kondenswasser an einen anderen Ort bzw. in einen anderen Bereich abgeleitet werden soll, in dem keine Rutschgefahr gegeben ist.
Die Verwendung eines Auslöseschalters in der Tür wird empfohlen, um die Kühleinheit anzuhalten, wenn die Tür geöffnet ist, um eine übermäßige Wasserkondensatbildung zu vermeiden.