Extracción del condensado de agua
AVISO |
---|
Daños debido a la formación de condensado
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
El condensado de agua que se forma en el intercambiador de calor debido a la humedad y la temperatura ambiente es una característica del funcionamiento normal del climatizador.
En los climatizadores montados en el techo y lateralmente, el condensado se evacua al exterior a través de un tubo de desagüe situado en la parte inferior del climatizador. Conecte la manguera de plástico transparente (proporcionada con el climatizador) a la toma de corriente.
Los climatizadores montados lateralmente con una capacidad de enfriamiento superior a 800 W (referencias comerciales de NSYCU•800DG) están equipados con un evaporador interno de condensado de agua, que funciona a través del tubo caliente (salida) del compresor.
De todas maneras, estos climatizadores disponen de un desagüe para desbordamientos que se puede llevar al exterior. Este tubo de plástico puede empalmarse con otro tubo del mismo diámetro para llevar el agua de condensación a otra zona donde no exista riesgo de resbalones.
Se recomienda utilizar un interruptor disparador en la puerta para detener el climatizador si la puerta se abre y evitar la generación excesiva de condensado de agua.