GEX8258701DE-01

Vorgesehener Zweck

Die ClimaSys-Kühlgeräte sind Luft-Luft-Klimaanlagen, die als ergänzendes Zubehör für die Temperaturregelung von elektrischen und elektronischen Gehäusen in nicht explosionsgefährdeten Bereichen und mit nicht leitfähigem Staub vorgesehen sind. Eine Temperatur von 35 °C (95 °F) im Inneren des Schaltschranks wird empfohlen. Diese Kühlgeräte sind eigenständig und werden mit Wechselstrom in ein-, zwei- oder dreiphasigen Konfigurationen mit einer Spannung unter 600 VAC betrieben. Alle Kühlgeräte dürfen nur von Elektrofachpersonal mit technischer Kompetenz und Qualifikation installiert und gewartet werden, wobei ausschließlich das mitgelieferte Material und die angegebenen Anweisungen zu verwenden sind.

Die ClimaSys-Kühlgeräte verfügen über zwei vollständig getrennte Luftkreisläufe, wodurch sichergestellt wird, dass die saubere Luft im Gehäuse nicht mit der möglicherweise verschmutzten oder verunreinigten Umgebungsluft in Kontakt kommt. Die Kühlgeräte können große Mengen an Wärme aus abgedichteten Gehäusen in die Umgebungsluft ableiten und zusätzlich die Innentemperatur des Gehäuses unter die Temperatur der Umgebungsluft absenken. Sie sind für einen Einsatz unter den bemessenen Umgebungsbedingungen und unter Beachtung des zulässigen Eindringens von Fremdkörpern aus der Umgebung ausgerichtet.

Die ClimaSys-Kühlgeräte müssen durch geeignete Schutzeinrichtungen gegen Überlast und elektrische Fehler geschützt werden. Die mitgelieferten Anweisungen geben an, welcher Typ von Leistungsschalter oder Sicherung und welche Erdschlussschutzklasse erforderlich ist. Jede Bemessungsgröße ist der Höchstwert, für den die Anlage geprüft und als akzeptabel befunden wurde. Weitere Erläuterungen zum elektrischen System im Inneren des Kühlgeräts finden Sie im Schaltplan, der jedem Gerät beiliegt. Siehe Abschnitt Interne Schaltpläne.

Die ClimaSys-Kühlgeräte sind mit dem Kältemittel R513A befüllt, dessen Füllmenge auf dem Produktkennzeichnungsetikett angegeben ist. R513A ist chlorfrei und hat ein Ozonabbaupotenzial (ODP) von 0 und ein Treibhauspotenzial (GWP) von 631.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?